Other Parts Discussed in Thread: BUF802
我们在 CL 模式下使用 BUF802、如数据表(March2022)图所示。 9-6 +/-6V (50欧姆),我想知道 我们可以在输入处应用多少功率/电压来达到此100 mA? 使用一个30欧姆的电阻器来限制路径中的电流。 例如、对于100 MHz 处的信号、我估计该限值约为+30 dBm (10.94V 峰值 或7.7V RMS)、它是否是正确的估算?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 SuperGDx:
根据我对您的问题的理解、您希望确定可以在 BUF802输入端施加的最大功率/电压是多少? 是这样吗?
从功能方框图中、您可以看到默认输入限值由内部钳位二极管通过 CLH 和 CLL 进行设置。 由于您没有提供外部二极管或外部信号来设置 CLH 和 CLL、因此此电源基准钳位限值是您的默认值。
您是否专门问了如何将器件推动到其输入引脚上的100mA 钳位限制? 或者您是否正在尝试检查您提出的信号是否会违反此输入限制绝对最大额定值?
此致!
亚历克
您好、Alec、也许我是唯一一位寻求此答案的客户、我不想要求您的团队付出太多的努力。
我用我的 EVB 做了一些测试(章节"独立配置"),略有修改,使它更接近"复合配置"。
我的估算 值是+30dBm、我测得的值是+32.9dBm、比预测的值高出+2.9dBm、能够让这些二极管通过100 mA (RMS)。
您还可以将消息传递给您的团队、该 BUF802器件性能非常好。
此致、
超级 GDx