This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM111:在部件#LM111H 中观察到通孔。 TI 订单#T04364773

Guru**** 2502835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336290/lm111-blow-hole-observed-in-part-lm111h-ti-order-t04364773

器件型号:LM111

  e2e.ti.com/.../LM111-COC.pdf

尊敬的团队:

在1#设备(D.C.-2107)中观察到的吹孔请参考随附的图片。 我们需要标准参考和支持文档才能接受。

TI 订单#T04364773

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanju:

    他们是否确认"吹气孔"进入内部? 你能用针刺穿它吗?

    这可能只是收割台制造过程中形成的一个小气泡。 装配过程中不会重新熔化玻璃。

    如果"孔"确实通过,那么它将无法通过100%生产泄漏检查。

    如果您确实希望创建退货、则必须联系您通过其购买器件的经销商。

    请参阅下面有关退货流程的说明:

     https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送泄漏测试报告以接受此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanju:

    此器件为商用器件。 MIL/QML 器件中没有提供批次报告。 除非存在已验证的故障、否则我们可以执行的操作不多。

    他们可以尝试上面的退货流程、但对于一款器件、我怀疑它是否会被接受。