This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:共模增益问题

Guru**** 2384090 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334593/opa365-common-mode-gain-issue

器件型号:OPA365
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好、专家:

问题:在我的系统中调试电路时、共模电压具有错误的增益。 为什么?

原理图:

测试条件:

(1) 将电压源添加到 Isen Neg=15V Isen_Pos=15V Isen_ADC (Vout)= 1.621V (错误的情况、正确的结果应为1.65V)

(2) 向 ISEN 添加电压源 Neg=0V Isen_Pos=0V Isen_ADC (Vout)= 1.65V (右情况)

(3)向 ISEN 添加电压源 Neg=0V Isen_Pos=0.8V Isen_ADC (Vout)= 1.65V+0.8V (右侧)

您能为高 CM 应用提供解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghan:

    您能分享更多关于您的应用的信息吗? 您要进行高侧还是低侧电流感应? 您是在多个器件上看到这些结果、还是所有其他器件都输出了预期的电压?

    您提到的测试条件之一是  Isen Neg=15V 和 Isen_Pos=15V、这是一个比您在原理图中概述的电压范围大得多的输入。 为何在您的测试条件之一中为每个输入施加15V?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    (1)您能提供更多关于您的申请的信息吗? 您要进行高侧还是低侧电流感应?  

    [Minghan]:三相逆变器电感电流中的高侧电流感应。

    (2) 您是在多个器件上看到这些结果、还是所有其他器件都输出了预期的电压?

    [Minghan]:所有其他设备显示相同的输出。

    (3) 您提到的测试条件之一是 Isen Neg=15V 和 Isen_Pos=15V、这是一个比您在原理图中概述的电压范围大得多的输入。 为何在您的测试条件之一中为每个输入施加15V?  

    【明汉】:我想用非隔离的方案来感测高侧的电感电流。 系统会在上方原理图中的 Isen_pos Isen_neg 处增加-50V~150V CM 电压。 我已经仿真了该解决方案。 如数据表中显示的那样、IN+ IN-在(-0.1V)3.4V ~的范围内。

    OPA 应用的增益为1 (0.01*100)。 增益太大、使得 CM 电压增益  对电阻器 精度?敏感

    谢谢。

    明汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghan:

    感谢您提供这些附加信息。 如您所述、在输入15V 输入测试用例中的大电压时、电阻器不匹配可能导致此不准确。 您选择100千欧电阻器是出于某种特定原因、还是您能够将电阻器的值减小到10千欧或更小以减轻电阻器变化的影响?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    正如我在上一次回复中提到的、我将对高侧电流信号进行采样。 因此、我应将 CM 电压从-50V~150V 降至-0.1V 再降至3.3V。

    递减将减小电流采样增益、因此 OPA 应提供利用100k 分辨率的另一个增益。

    电流增益=0.01*100我不应该使用 OPA @这种情况?

    明汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghan:

    如果您将 Rf 和 Rg 电阻器更改为10k Ω、则增益将保持为1V/V。 通过将电阻器降低到10k 欧姆、您将降低偏置电流的影响、从而减少您在输出端看到的偏移。 下面随附了原理图的 TINA-TI 仿真。 您将看到、根据您使用的是10千欧电阻还是100千欧电阻、仿真中输出会发生变化。

    e2e.ti.com/.../OPA365_5F00_CurrentSense_5F00_E2E.TSC

    谢谢。

    尼克