This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA360:OPA360/OPA361设计问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858DSGEVM, OPA361, OPA360, OPA316, THS7372, THS7368, THS7364, THS7360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336960/opa360-opa360-opa361-design-questions

器件型号:OPA360
主题中讨论的其他器件:OPA361、 OPA316、OPA858DSGEVM 、 THS7372、THS7368、 THS7364、THS73360

尊敬的团队:

我们有一些关于 OPA360/OPA361的设计问题

1) 1)如果需要始终启用 OPA、那么让使能引脚悬空或直接连接到 V+(3.3V)更好吗?

2)如果未使用 OPA360的 SAG 功能、该引脚的正确端接

3)如果未使用 OPA316的 Rset 功能、对于悬空或连接到 GND 的引脚、正确的端接方式是什么?

4)请您能为 V+引脚@ 3.3V 推荐去耦电容器吗? 我们是否需要使用电感器或铁氧体磁珠对此电源进行滤波?

5)这是或参考原理图、但用于 AHD、因此我们只需要使用 CVBS、因此想要使用 OPA360 / OPA361替换 TPF140

6) 6)我们想使用以下 ESD 二极管来代替 GBLC03CI、可以吗?

ESD451DPL 或  

TPD1E0B04DPL 更推荐这款器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D:

    请参阅以下对您的问题的解答;

    1.您应该驱动而不是将使能引脚悬空;请驱动到大于1.6V 的电压。  您可以连接到正3V3电源。

    可以 悬空 SAG 引脚;将引脚端接至 GND 将允许电流流动并影响反馈环路。  您可以看到、某些应用将 SAG 直接绑定到输出(请参阅图16)、您也可以尝试该操作。  此引脚的用途是通过一个22uF 电容器将其连接到输出、以帮助进行骤降校正。   

    3.您可以悬空 Rset 引脚、因为它不用于 OPA361、但用于相邻器件 OMAP2420。  内部4kOhm 电阻不会影响 OPA361性能。

    4.  这取决于您的电源电路;如果有噪声、您可能需要更强的滤波。  通常在电源附近放置一个大容量(uF)电容器、并在运算放大器电源附近放置一个较小的(nF)电容器。  此方面的示例可在 OPA858DSGEVM 等其他 TI HSAMP EVM 上找到。

    5.我看不到使用 OPA360/1实现 CVBS 的问题,只要你意识到你可能需要外部滤波。  CVBS 的信号频率低于全高清。  您可以在 THS7372等器件上观察到这一点、这些器件对于 CVBS 和 HD 通道具有不同的低通滤波器(LPF)。

    6.我没有 TVS 二极管的专业知识;从您分享的 ESD451DPL 是 GBLC03CI 的一个很好的交叉产品。  您可以向 TVS 保护二极管团队询问此问题。 您可以询问您建议的任一 TI 二极管。

    感谢 D 的提问。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    谢谢您重播、我进行了有关 OPA360/1的更多研究。

    1) 1)我在 OPA360第6页的 DS (启用/关断)部分找到

    '如果使能引脚未连接、内部上拉电路将启用放大器。'

    但最好将其连接到3.3V、

    2) 2)由于我们将其用作直流耦合输出、我们不需要 SAG、根据您的经验、将 SAG 绑定到我们将其悬空的情况下、性能更好的方面是什么?

    3)正常

    4) 4)请您能否提供 TI HSAMP EVM OPA858DSGEVM 的链接? 此外、您是否知道使用 OPA360/1的其他 EVM?

    5)

    5A)关于 CVBS 的频率,根据 DS OPA361的频率响应略优于 OPA360 ,如果我读的正确?

    对于 OPA361 f-3dB 为典型值9MHz、480i 和576i 应该没问题、因为最大频率为9MHz、但对于480p 和576p、最大频率为13.5MHz。

    您是否发现了与此相关的问题?

    5B)"只要你认识到你可能需要外部过滤"这句话是什么意思?

    " 我认为将 OPA360/1用于 CVBS 不会出现问题、只要您意识到可能需要外部滤波。"

    5c)如果您看一下我们的原理图, OPA360/1的输入与100nF 的交流耦合,您觉得这有什么问题吗?

    我在该论坛帖子中读到、OPA360/1不是设计为在输入端进行交流耦合、而是设计为直流耦合

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746165/opa360-aging-test-output-vedio-abnormal

    如您所见、我们有 DAC 输出、75Ohm 下拉、100N 交流耦合、然后输入到 OPA360/1

    我不在肖特基、在什么情况下、我们应该在视频放大器的输入上使用交流耦合或直流耦合?  

    5d)并且我还注意到 OPA360在输入上没有下拉、而 OPA361具有500欧姆下拉

    5e)如果我们在输入端使用 OPA360/1作为直流耦合、我们是否需要 DAC 输出的75 Ω 端接电阻?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D:

    我会仔细研究您的问题、并在下周早些时候与您联系。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D:

    1) 1)我在 OPA360第6页的 DS (启用/关断)部分找到

    '如果使能引脚未连接、内部上拉电路将启用放大器。'

    但最好将其连接到3.3V、

    -我同意,您可以将其悬空,但如果您可以的话,我建议您将引脚连接到 Vsupply。

    2) 2)由于我们将其用作直流耦合输出、我们不需要 SAG、根据您的经验、将 SAG 绑定到我们将其悬空的情况下、性能更好的方面是什么?

    -您可以将 SAG 引脚悬空。

    3)正常

    -

    4) 4)请您能否提供 TI HSAMP EVM OPA858DSGEVM 的链接? 此外、您是否知道使用 OPA360/1的其他 EVM?

    https://www.ti.com/tool/OPA858DSGEVM  - OPA858DSGEVM 与 OPA360/361采用不同的封装、但它是高速 PCB 设计的一个很好的示例。   

    我推荐 LMH730165-EVM 或 DEM-OPA-SC 。

    5)

    5A)关于 CVBS 的频率,根据 DS OPA361的频率响应略优于 OPA360 ,如果我读的正确?

    对于 OPA361 f-3dB 为典型值9MHz、480i 和576i 应该没问题、因为最大频率为9MHz、但对于480p 和576p、最大频率为13.5MHz。

    您是否发现了与此相关的问题?

    -您的应用是否同时使用隔行扫描(i)和逐行扫描(p)视频扫描方法?  我们的其他 SD 视频和 CVBS 产品在9.5MHz 中具有内部滤波器、因此我认为这里不存在一般问题。  您可能需要测试并查看您的应用程序是否正在使用逐行扫描。   

    5B)"只要你认识到你可能需要外部过滤"这句话是什么意思?

    " 我认为将 OPA360/1用于 CVBS 不会出现问题、只要您意识到可能需要外部滤波。"

    -这个陈述是错误的,我当时在思考我们的其他设备可能没有内部带宽滤波器或限制。  一些 TI 视频放大器具有直通模式、没有内部低通滤波器、但提供完整的器件带宽。  THS7360、THS7364和 THS7368等器件具有具有旁路功能的内部滤波器、能够实现标准清晰度和高清通道。  这里的 SD 通道是9.5MHz。

    5c)如果您看一下我们的原理图, OPA360/1的输入与100nF 的交流耦合,您觉得这有什么问题吗?

    我在该论坛帖子中读到、OPA360/1不是设计为在输入端进行交流耦合、而是设计为直流耦合

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746165/opa360-aging-test-output-vedio-abnormal

    如您所见、我们有 DAC 输出、75Ohm 下拉、100N 交流耦合、然后输入到 OPA360/1

    我不在肖特基、在什么情况下、我们应该在视频放大器的输入上使用交流耦合或直流耦合?  

    -如果您的 DAC 是电流 DAC ,您可以使用一个电容器与您的75欧姆电阻器并联。  OPA360数据表对此进行了讨论。  这如 图1所示。 OPA360的滤波器结构。

    -我认为不应该交流耦合任一部件的输入。

    -我不确定您打算使用哪种器件 OPA360或 OPA361 ,用于您的系统。  这两种器件都具有不同的固定增益、一个是2V/V、另一个是~5V/V。    

    5d)并且我还注意到 OPA360在输入上没有下拉、而 OPA361具有500欧姆下拉

    - OPA361集成了这个电阻器,而 OPA360应该单独放置。

    5e)如果我们在输入端使用 OPA360/1作为直流耦合、我们是否需要 DAC 输出的75 Ω 端接电阻?

    -两个部件在输入引脚后面都有内部串联电阻。  内部增益设置和输入阻抗结构似乎都是如此。  但是、如果 DAC 和视频放大器之间存在一定距离、您可能需要75欧姆端接电阻。  75欧姆端接有助于将 DAC 的输出与视频放大器的输入进行阻抗匹配。  根据此信号沿着走线的长度、您可能需要端接电阻器。

    感谢您的问题 D。

    此致!

    亚历克