This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:LMH6321

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1339142/lmh6321-lmh6321

器件型号:LMH6321

如果我们使用具有双电源(在本例中为+/- 15V)的 LMH6321、我们是需要使用 GND 引脚还是可以让其悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    参阅数据表时、我可以看到图6-3中有一个适用于双电源配置的指定 GND 连接:

    我想此引脚是"GND"、因为它是双电源供电的中位电压、但如果在单电源配置中使用、则应该设置为"中位电压"。

    如果使用平衡双电源、请连接到 GND。  如果您使用的是不平衡的双电源或单电源、则必须连接到适当的1/2 Vs (Vs_total)/2直流电压。

    此致!

    亚历克