This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:Vref 拉电流限制

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340305/xtr116-vref-current-sourcing-limitation

器件型号:XTR116

关于输出 Vref

规格表描述了参数(在测试条件列中)、其中 IREF = 0至2.5mA

我希望拉取最高3.8mA 的电流来提高电桥电路灵敏度。

建议这样做吗?我的限制条件是什么?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr115.pdf?ts = 1711054401533 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FXTR115%253FkeyMatch%253DXTR115%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN-ALT

查看此应用手册似乎表明电流>2.5ma 是可以接受的。  有什么想法??

https://www.ti.com/lit/an/sboa575/sboa575.pdf?ts = 1710965274101&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FXTR115%253FkeyMatch%253DXTR115%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN-ALT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总电流(XTR116本身的300 µA、以及您从中汲取的任何电流)必须保持在4 mA 的最小环路电流以下。 应用手册说明要求总电流消耗< 3.5 mA。

    对于高于2.5 mA 的电流、不保证 Vref 特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iien:

    XTR 电流发送器电路的总电流消耗、即 XTR116的电流消耗加桥式传感器以及驱动 XTR116的所有相关电路的流耗必须小于4mA。   

    桥式传感器、XTR 驱动电路消耗的电流和 XTR 电流消耗流经2线制电流变送器内 IOUT 引脚的电流环路。     在 25°C 的环境温度下、XTR116的静态电流典型值为200uA (最大值250uA)、流经 IRET、­ μ A、 剩余电路由 VREF 和 VREG 供电、剩余电路剩余的电流将大致3.75mA。 因此、如果外部电路 以24V 的 V+电源在25°C 灌入超过3.75mA 的电流、则在零标度输入电平下输出将不会达到4mA。  

    因此、应用手册建议将传感器和驱动电路的总电流消耗限制为 小于3.5mA 以解决不同电压电源和温度变化下的 XTR 电流消耗变化。

    此外、下面的博客详细讨论了该主题。

    2线制-20mA 传感器变送器:传感器和变送器电流消耗限制(第3部分)

    如上文数据表电气特性表中所示、XTR116基准仅提供高达2.5mA 的拉电流。

    谢谢。此致、

    路易斯