Other Parts Discussed in Thread: XTR116
关于输出 Vref
规格表描述了参数(在测试条件列中)、其中 IREF = 0至2.5mA
我希望拉取最高3.8mA 的电流来提高电桥电路灵敏度。
建议这样做吗?我的限制条件是什么?

查看此应用手册似乎表明电流>2.5ma 是可以接受的。 有什么想法??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Iien:
XTR 电流发送器电路的总电流消耗、即 XTR116的电流消耗加桥式传感器以及驱动 XTR116的所有相关电路的流耗必须小于4mA。

桥式传感器、XTR 驱动电路消耗的电流和 XTR 电流消耗流经2线制电流变送器内 IOUT 引脚的电流环路。 在 25°C 的环境温度下、XTR116的静态电流典型值为200uA (最大值250uA)、流经 IRET、 μ A、 剩余电路由 VREF 和 VREG 供电、剩余电路剩余的电流将大致3.75mA。 因此、如果外部电路 以24V 的 V+电源在25°C 灌入超过3.75mA 的电流、则在零标度输入电平下输出将不会达到4mA。
因此、应用手册建议将传感器和驱动电路的总电流消耗限制为 小于3.5mA 以解决不同电压电源和温度变化下的 XTR 电流消耗变化。
此外、下面的博客详细讨论了该主题。
2线制-20mA 传感器变送器:传感器和变送器电流消耗限制(第3部分)
如上文数据表电气特性表中所示、XTR116基准仅提供高达2.5mA 的拉电流。
谢谢。此致、
路易斯