This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855DSGEVM:包含4个 OPA855的 PCB 布局、如何处理电源平面或层

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1339261/opa855dsgevm-layout-a-pcb-with-4-opa855-how-to-handle-the-power-plane-or-layers

器件型号:OPA855DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA855

我正在设计一个4层电路板上有4个 OPA855的电路板。  

看看评估板的布局、它分离了电源平面、将上半部分用于正极(Vs+)、下半部分用于负极(Vs-)。  

现在、如果我想将其复制到4个 OPA855、配电就显得很乱。  

如何使用4层电路板、如下所示:

第1层(顶部):组件

第2层:GND

第3层:Vs+

第4层:Vs-

在所有层上都只是整个覆铜并通过通孔连接电源。  

我将以下布局作为 png 的附件。  

我没有将电源平面从输入到输出 SMA 一直分开、而是在芯片周围只有一些类似的结构。  

而 C7 (((Johanson Technology) 500X14W103MV4T)靠近芯片有多重要? 当前的布局与输出侧的镂空重叠、我应该将其进一步向右移动以避免这种情况吗? 此外、电容器的接地也必须使用通孔连接到第2层、这是个问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄刚、您好!

    您正在实现的层堆栈将是安全的路径。 EVM 是与一个分离的电源平面整合在一起的、但如果尝试在像您这样更复杂的设计中实施、这将会导致问题。 您将需要使用如上所述的过孔、但是有一个技巧是使用多个 并联过孔、因为这可以显著降低任何焊盘需要进入不同层的不必要电感。  由于您将在设计中使用多个器件、因此请尝试尽可能统一所有电源平面和接地平面、因为这将有助于限制串扰和 EMI。 我还注意到反馈和反相引脚接地层和电源层的切口;很难知道切口是什么、但目标是切口在 FB 和 IN-引脚周围。 数据表中的图10-12更清楚地展示了这一点。 对于 C7电容器、应该没有问题、因为它会重叠切口、但如果可能、最好在电容器的接地焊盘上添加更多的过孔。 一般而言、为了限制任何寄生电容、我们始终建议您的元件 尽可能靠近器件并进行尽可能接近的连接。 您一直在说的 EVM 在设计和布局电路板时将是您的最佳资产、但我还要附加一些 PowerPoint、它们将深入并涵盖更多概念和最佳实践。  

    TI 高速 PCB guidelines.pdf

    高速接口布局指南(修订版 J)(TI.com)

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!  

    感谢您的建议。  

    我将层堆叠进一步更新为6 6层电路板、电路板现在看起来像这样、我还有所示的庭院、以便您可以看到切口位置。  

    您能评论一下布局吗?

    谢谢。

      e2e.ti.com/.../opa855_5F00_6layer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄刚、您好!

    对于 六层、建议采用这种堆叠方式。 我能够看到镂空、这里有与 OPA855EVM 相匹配的产品、这是我们的总体建议。 但是、对于输出引脚上的切口、它似乎与直接连接到输出引脚的焊盘不对齐。 我需要做的一项调整可能是尽可能增加更多过孔。  例如、在去耦电容器的接地焊盘的接地周围添加过孔会是一个巨大的好处。 第一幅图提出了添加多个过孔的想法、因为这可以降低总电感。 我还建议去除直接位于接地焊盘上的接地过孔(第二个图)、因为这可能会导致焊料想流入过孔并可能导致一些焊接问题。 该设计是否还实现了0402尺寸的组件? 这很难判断、但正如我们讨论过的、尽可能让布局布线尽可能紧密是设计如此快速的器件的总体目标。 这是限制布局中寄生效应的关键。 对于本来应该远离器件的较大电容器、我还建议查看 OPA855EVM 上使用的去耦方案。 这些也有其用途、因此我也想强调这一重要的布局要求。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    @伊格纳西奥
    谢谢!
    您能告诉我您的电子邮件地址、以便我将整个设计 Gerber 文件发送给您审核吗? 我 还不准备与整个论坛分享这一点。

    对于输出引脚上的切口、它似乎与直接连接到输出引脚的焊盘未对齐。

    我将其更大一点、并将其扩展到输出电阻器的另一个引脚。
    关于镂空、您会为输入和输出推荐哪一种?
     

    我需要做的一项调整可能是尽可能增加更多过孔。  例如、在去耦电容器的接地焊盘的接地周围添加过孔会是一个巨大的好处。 第一幅图提出了添加多个过孔的想法、因为这可以降低总电感。

     离这里有点远、我有一些更多的通孔。 我将在这些引脚附近添加更多内容。  

    我还建议去除直接位于接地焊盘上的接地过孔(第二个图)、因为这可能会导致焊料想流入过孔并可能导致一些焊接问题。

    很抱歉、这不是预期行为。 修正了。  

    该设计是否还实现了0402尺寸的组件? 这很难判断、但正如我们讨论过的、尽可能让布局布线尽可能紧密是设计如此快速的器件的总体目标。 这是限制布局中寄生效应的关键。

    是的、所有组件都是0402

    对于本来应该远离器件的较大电容器、我还建议查看 OPA855EVM 上使用的去耦方案。 这些也有其用途、因此我也想强调这一重要的布局要求。

    在数据表第28页的第三段末尾 提到了"在印刷电路板(PCB)同一区域内的多个器件之间共享去耦电容器。 "所以我将 直流输入端的大(0603,2.2U)去耦电容共用到了平面。 是否每个都需要一个? 我想不是。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄刚、您好!

    我给您发送了一条私人消息、以便我们继续该主题。  

    此致、

    伊格纳西奥