请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM311 您好、团队成员:
在数据表中、EMIT OUT 和 COL OUT 的绝对最大值与 VCC 无关。
这是否意味着、即使在 VCC = 0V 时、这些引脚也可分别承受30V 和40V 的电压?

此致、
桑原启
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
在数据表中、EMIT OUT 和 COL OUT 的绝对最大值与 VCC 无关。
这是否意味着、即使在 VCC = 0V 时、这些引脚也可分别承受30V 和40V 的电压?

此致、
桑原启