This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:VCC 关闭时的输出电压

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1341426/lm311-output-voltage-when-vcc-is-off

器件型号:LM311

您好、团队成员:

在数据表中、EMIT OUT 和 COL OUT 的绝对最大值与 VCC 无关。
这是否意味着、即使在 VCC = 0V 时、这些引脚也可分别承受30V 和40V 的电压?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    可以。 您可以在断电时向输出端施加电压。 输出端没有到 VCC 的 ESD 钳位、因此即使在断电情况下、也可以对输出端应用高达30V 的电压。

    这假设发射器引脚已接地或接近接地。 您计划将 EMIT 引脚连接到什么位置? 和您的耗材?