Other Parts Discussed in Thread: INA219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA219 我有一个4s 锂离子电池组。 我可以对每个电池使用一个 INA219 (例如四个 INA219芯片)来测量每个电池的电流(充电和放电)和电压、并让该数据可以通过 I2C 总线访问到微控制器吗? 我认为每个芯片的接地和每个 INA219的 I2C 电平会有问题、但我不确定。 有其他解决方案吗?
不清楚为什么此表单选择了放大器论坛、因为这是一个电源管理问题、但我无法更改。
谢谢!