This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:多个 INA219s、适用于多节串联锂离子电池。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340956/ina219-multiple-ina219s-for-multiple-li-ion-batteries-in-series

器件型号:INA219

我有一个4s 锂离子电池组。 我可以对每个电池使用一个 INA219 (例如四个 INA219芯片)来测量每个电池的电流(充电和放电)和电压、并让该数据可以通过 I2C 总线访问到微控制器吗? 我认为每个芯片的接地和每个 INA219的 I2C 电平会有问题、但我不确定。 有其他解决方案吗?

不清楚为什么此表单选择了放大器论坛、因为这是一个电源管理问题、但我无法更改。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    可以通过两种方法来处理 INA 器件上的多个接地。 第一种选择是使用我们的数字隔离器之一来隔离电池和 MCU 之间的电压。 第二个选项是、如果最大电压差不超过 INA219的 VCM 最大值(即26V)、则将所有 IC 连接到同一 GND。

    此致!

    穆罕默