This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:跟随器和反向放大器电路输出偏差

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1342848/opa2192-follower-and-reverse-amplifier-circuit-output-deviation

器件型号:OPA2192
主题中讨论的其他器件: OPA192

尊敬的 Bu 朋友:

我的客户使用了 OPA2192参考 输出偏差。 输入为2.5V、 输出分别为2.5V 和-2.5V。

这是跟随器电路。

这是用于确认 放大器

测试方法:使用六位半万用表采集基准电压和运放输出电压、并多次上电以记录值(以下数据选择数值偏差较大的数据)

输入(V) 跟随器:+2.5V 反向:-2.5V
2.49987 2.50048 2.4931
2.49987 2.49983 2.4931
2.49985 2.4998 2.49284

您可以提供一些建议吗? 是由最大电压还是漂移引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    1. 将电容器直接连接到运算放大器的输出会导致不稳定。  我无法阅读您的原理图、因此我无法仿真您的电路来测试稳定性。  不过、我相当肯定您看到的问题是稳定性问题。
    2. 在运算放大器输出端和负载电容器之间放置一个电阻器将有助于稳定性。  您必须选择正确的电阻值。   确定驱动电容负载的最佳隔离电阻 应用手册介绍了选择过程(请参阅公式2)。
    3. 在反馈环路内放置一个电阻器(如上图所示)不能用作隔离电阻器。  电阻器需要在环路外部。
    4. 来自 OPA192数据表的下图显示了稳定性与电容负载间的关系。  请注意、放大器可以容忍具有较大隔离电阻的较大电容器。   

    此致、Art Kay