This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:20mA 电流检测

Guru**** 2851560 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1342279/amc1200-20ma-current-sense

器件型号:AMC1200

大家好、我打算使用上面的原理图读取20mA 电流、我想分离 每个输入的(-)端子。 电源标签详述如下:

VDDA:3.3V
VDDA2:隔离式5V

问题:

1.是否 可以 找到?

2.关于 ESD,我是否应该在(+)和(-)输入端子之间添加 TVS? 请给我一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khyarul:

    您的系统是什么?

    1. 将每个输入端的负极端子分开意味着什么? 您应该在电阻器之后将负输入接地。  

    2.我认为如果您要求的是这样的、就不需要添加一个二极管了。  

    此致、
    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在前面提到的、我设计的系统用于测量0 -20mA 电流。

    1.我希望每个输入都有自己的负极端子。 为什么要将接地连接至负极端子? 它是否会使 电压超过  AMC1200输入的共模工作范围?

    2.我明白了、  输入侧不需要 TVS 二极管吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khyarul:

    每个输入都可以有自己的负极端子、但如果您希望它们与每个器件分离、也需要在每个器件上单独接地。 我们通常建议通过将负输入接地 来定义共模输入电压。  

    2.不必要!

    此致、

    评估