Other Parts Discussed in Thread: AMC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1200 
大家好、我打算使用上面的原理图读取20mA 电流、我想分离 每个输入的(-)端子。 电源标签详述如下:
VDDA:3.3V
VDDA2:隔离式5V
问题:
1.是否 可以 找到?
2.关于 ESD,我是否应该在(+)和(-)输入端子之间添加 TVS? 请给我一些建议