This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:电源轨

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344333/opa192-supplyrails

器件型号:OPA192

大家好、

我的客户 KLA 有 几个关于 OPA192运算放大器的问题。

 在对我们的电路进行仿真时、显示该运算放大器在与不平衡电源收敛时存在问题。

(我们当时正在考虑使用-5V 和+24V 电源轨。 信号从接地(0V)变为约15。 此电路板只有24V 电源、但由于电源轨驱动限制、我们将添加一个5V 开关来提供负电源轨。 使用+/- 18V 电源轨时、仿真效果更好、但这需要对布局和其他电源进行更多修改。)

此运算放大器是否在不平衡的电源轨下运行?

或者、我们应该实施这些修改以具有+/- 18V 电源轨?

是否还存在电源定序问题?

哪个电源轨首先出现是否重要?

(使用-5V 和+24V 电压轨时、-5V 电源由+24V 供电、因此24V 始终先提供。)

 

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    1.  通常、运算放大器在工作时可能会使用不平衡的电源。  具体而言、OPA192在使用非平衡电源时不会出现任何问题。
    2. 我认为、您使用-5V 和24V 电源轨的计划非常合理。  我必须查看原理图、以便确定设计是否有任何问题。  然而、-5V 和24V 的供电不是问题。
    3. 您可以附加仿真文件、我可以查看收敛问题。  有时、需要调整仿真器参数才能实现收敛。  如果您将仿真模型导入 LT spice、根据 LT spice 许可协议、我将无法提供帮助。  我可以支持 TI 的 TINA SPICE 和 PSPICE。

    此致、艺术