Other Parts Discussed in Thread: OPA192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344333/opa192-supplyrails
器件型号:OPA192大家好、
我的客户 KLA 有 几个关于 OPA192运算放大器的问题。
在对我们的电路进行仿真时、显示该运算放大器在与不平衡电源收敛时存在问题。
(我们当时正在考虑使用-5V 和+24V 电源轨。 信号从接地(0V)变为约15。 此电路板只有24V 电源、但由于电源轨驱动限制、我们将添加一个5V 开关来提供负电源轨。 使用+/- 18V 电源轨时、仿真效果更好、但这需要对布局和其他电源进行更多修改。)
此运算放大器是否在不平衡的电源轨下运行?
或者、我们应该实施这些修改以具有+/- 18V 电源轨?
是否还存在电源定序问题?
哪个电源轨首先出现是否重要?
(使用-5V 和+24V 电压轨时、-5V 电源由+24V 供电、因此24V 始终先提供。)
提前感谢您!