This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:仅出现1个"r&quot 时的 RisoN/P 计算

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1339673/tida-010232-rison-p-calculation-when-only-1-r-is-present

器件型号:TIDA-010232
主题中讨论的其他器件: AMC3330

对于 TIDA-010232、关闭和打开开关的操作顺序是什么。
根据示例代码和下面的图表、似乎您希望 V+读取操作关闭接触器并保持打开状态、反之亦然。

这仅在假设 isoN 和 isoP 存在有效 R 的情况下有效。  

如果电阻为零、即只有正端具有有效的电阻、则理论上不能有有效的读数、因为 RinAMC 上没有电压电位、因为 RisoN 为零、所以环路不能连接、因为没有通向 PE 的路径。  

唯一的方法是关闭 SN 和打开 SP、因为这样就有一条从 PE 连接的路径。

我想知道对于仅1个直流/直流极点出现故障的情况是否有任何说明   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。
    假设 RisoP 为0欧姆、RisoN 为1兆欧姆、VDC = 400V、RstP = RstN = 68千欧、RinAMC = 120欧姆。

    查看图1-5 (SP Closed)、这将导致 VP 为0V。  
    查看图1-6 (SN Closed)、这会得到 VN =- 800V。

    将其代入公式(13)和(14)、我们可以看到 RisoN 将变为无穷大、但 RisoP 将被计算为0欧姆、我们可以检测到故障。

    RisoP =-((RinAMC +Rst)*(VDC+VN-Rst VP))/VN =-((120+68k)*(800+(-800)-0)/800 = 0

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas、

    我想具体来说有一点不清楚的是、RisoN 在 SP 闭合时的行为以及 RisoP 在 SN 闭合时的行为。

    即使在上述解决方案中、您仍假设直流/直流转换器的负极已连接到 PE?

    我想这就是我想知道的情况、在这种情况下、只有 Risop 中存在泄漏电流、并且由于-线路上没有短路、负极与 PE 不连接。 在这种情况下、由于电路开路、因此没有压降、您将无法从 RisoP 读取压降。

    解决方法是打开 SP 和关闭 SN、

    那么、为了拾取 RisoP 上的错误、您需要关闭 SN 而不是 SP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为这是一个普遍的误解。

    我们 测量图1-5中的 RisoP 以及图1-6中的 RisoN。
    我们衡量 VP  当 SP 闭合时(图1-5)、我们测量  VN 闭合时的响应(图1-6)。
    我们总是这么做 两者皆可 EMIRR。

    然后、我们使用 VN 将 VP 更改为计算的 RisoN 和 RisoP。

    我们需要 Vn 和 VP 来计算 RisoP 或 RisoN。


    流程是这样的。
    关闭 SP ->测量 VP  ->打开 SP ->关闭 SN ->测量 VN  ->使用 VP 和 VN 的公式(13)和(14)计算 RisoN 和 RisoP

    我们始终执行此完整流程。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!

    谢谢您的澄清、我会更深入地研究它。

    后续跟进的是用于计算 Riso 值的公式在示例代码中略有不同。

     r_iso_n = ((r_s + r_ns)*(r_s + r_ps)*(v_DC_N*v_DC_P + v_DC_P * v_iso_N   - v_DC_N     * v_iso_P)  )/(v_iso_P *(r_ns * v_iso_N - r_DC + r_n_s;

      r_iso_p =-((r_s + r_ns )*(r_s + r_ps )*( v_DC_N*v_DC_P + v_DC_P*v_iso_N - v_DC_N*v_ISO_P ))/( v_iso_N*(r_n*v_iso_P - r_p_p_p_p_p - v_p_p_p_r );
    Vp 和 Vp 加上分压器 Vin 方程 Vn。 我想知道是否有与此相关的文档、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    设计指南中的这些公式假设直流母线电压是恒定的。 由于我们对 VN 和 VP 直流电压进行顺序测量、因此这些测量之间可能会发生变化。
    这就是为什么我们要同时进行直流母线电压测量和 VN 测量、并将值存储在 v_DC_N 中、同时将另一个直流母线电压测量值存储到 VP 测量中、然后我们将其存储在 v_DC_P 中的原因。   

    代码中使用的公式将两次测量之间直流母线电压的这种变化考虑在内。

    此致、

    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!

    现在、我正在尝试模拟故障、我有一个100k 电阻器从直流/直流转换器的-端连接到 PE。 RstP = RstN = 68k Ω、RinAMC = 120 Ω。 我的 Vp 为95.8V Vn、最后的 RisoN 为13544欧姆、现在迅速关闭。 我还要在100V 的直流电上测试它、而不是在400V 的直流电下测试它是否导致了错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、 在较低电压下进行测试将增加误差、因为所有测得的电压都与 VDC 成正比、而一些误差源(如失调电压)不是、但13.5k 而不是100k 则相差太远。 在本例中、我期望误差低于10%。
    因此、在您的设置中、您模拟的 RisoN = 100k、而 RisoP 是开路、对吗?

    如果两端连接了100k、是否可以验证系统是否正常工作(DC+和 PE 以及 DC-和 PE 之间)。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在+/-两个上都连接了100k、得到了大约80V 的 Vp 和-20V 的 Vn、Vn 似乎关闭、因为如果两个 Vp/n 都应该是+-80V、大约100k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    "对不起,我不知道该怎么说。"
    是的、如果 RisoP 和 RisoN 对称、则电压 VP 和 VN 也应相似。  
    请检查原理图是否与图1-4相同。

    并且一次只有一个开关闭合。
    用于测量 VP、 SP 闭合和 SN 断开。
    用于测量 VN、SN 闭合和 SP 开路。

    此致、

    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    是否为此电路提供了 pspice 仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    虽然没有完整的 PSpice 仿真、但我们 提供了适用于 AMC3330的模型、可用于构建仿真平台。
    TPSI2140可以通过理想的开关及其导通电阻进行建模。

    此致、

    安德烈亚斯