主题中讨论的其他器件: AMC3330
对于 TIDA-010232、关闭和打开开关的操作顺序是什么。
根据示例代码和下面的图表、似乎您希望 V+读取操作关闭接触器并保持打开状态、反之亦然。
这仅在假设 isoN 和 isoP 存在有效 R 的情况下有效。
如果电阻为零、即只有正端具有有效的电阻、则理论上不能有有效的读数、因为 RinAMC 上没有电压电位、因为 RisoN 为零、所以环路不能连接、因为没有通向 PE 的路径。
唯一的方法是关闭 SN 和打开 SP、因为这样就有一条从 PE 连接的路径。
我想知道对于仅1个直流/直流极点出现故障的情况是否有任何说明