主题中讨论的其他器件: JFE2140
您好!
我想知道将低频天线(15mH@5-5K 欧姆)连接到 INA849放大器的正确配置、该放大器需要约200的增益和约400kHz 的带宽、同时更大限度地减少噪声。
谨致问候。
伊塔马尔·沙迈
硬件工程师
Exodigo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Itamar、
在使用天线等电感式传感器时、INA849等双极输入级的电流噪声可能具有挑战性。 最近、我们发布了分立式 JFET 器件、由于 JFET 具有高输入阻抗、与 INA849配合使用时、我能够实现非常低的噪声。 JFE2140是一款双路 JFET 器件、可用于如下所示的源极跟随器配置。

我运行了两个仿真、它们附在这篇文章的底部。 我单独比较了 INA849、然后将 INA849的前端替换为 JFET 源跟随器。 下面是噪声比较情况。 使用 JFET 时、噪声降低了80%、从而使 Iq 增加47%。 INA849电路消耗6.71 mA、而 JFET 电路消耗9.88 mA。

需要注意的几点。 我保持了足够大的 VDS 电压以保持饱和、但又足够小以保持低栅极电流。 目标是降低电流噪声。 在设计时注意 VDS 电压。


JFET 电路的增益带宽如下所示。 天线的感应特性与 JFET 的栅极电容相互作用、并导致增益峰化、从而导致不稳定。 为了减少/消除我添加到栅极串联电阻的峰值、

e2e.ti.com/.../2043.INA849-with-JFE-Front-End-With-mic-source-impedance.TSCe2e.ti.com/.../1385.INA849.TSC
我希望这些信息对您的设计有所帮助。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。
此致、
克里斯·费瑟斯通
您好 Itamar、
1.我没有得到相同的噪声图(我在 TINA 中使用了您的仿真)
您是如何运行噪声仿真的? 我将此作为输入参考噪声运行、并更改轴以记录。
2. 串联到天线的 R3和 R7 (30k Ω)可以更改 Q 系数? (对我来说不好)。
Q 系数会改变 L、R、C、这在连接到前置放大器时是无法避免的。 任何前置放大器都具有输入电阻、您可以在设计中对其进行优化以满足您的要求。 可根据您的设计需求调整输入电阻器。 JFET 将具有输入电容。 天线的电感非常高、将在不进行补偿的情况下导致电路不稳定。 如果没有 JFET、则由于天线的极高源阻抗性质和双极输入级的高电流噪声、噪声会受到影响。
3.电源为±9V。[/报价]此电路可被调整为9V 操作。 可调节 R1、R11、R2和 R12以重新偏置 JFET。
此致、
克里斯·费瑟斯通