This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:使用 OPA170进行设计。

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA170, LM10, OPA990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1334646/opa170-designing-with-opa170

器件型号:OPA170
主题中讨论的其他器件: LM10OPA990

团队、您好!
我们有一个需要检查其短路的 PCB。
我之前参考过应用手册" 诊断技术在接线线束中检测开路和短路"
短路可能是由总成错误或接线错误造成的。
能否使用以下电路在 VCC 和 GND 线之间进行短路检测?
只有在没有短路时、外部电源(标记为电源)才会连接到电路板。
限流电阻器将与电路板电阻一起形成一个分压器



短路会导致其 VCC 和 GND 引脚之间的电阻为零、因此其两端的电压将为零。
使用 OPA170测量此电压、然后将电压提供给 ADC。
如果 OPA170的输出端存在电压、则表示不存在短路、我们可以为器件供电。
您能评论一下这个架构吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本应用手册使用差分放大器测量差分传输线路两条线路之间的电压。

    若要测量单个电压、您可以使用任何配置为电压跟随器或简单放大器的运算放大器、但也可以直接进入 MCU 的 ADC 输入。 如果您需要数字输出信号、请使用比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:
    感谢您的答复。
    板中有很多电容器。
    这会产生任何问题吗?

    您能否确认应用手册 Short Circuit Finder 是否 适用于我们的应用?

    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向带有电容器的电路板施加电压时、电压将缓慢上升。 电路板短路时、电压不会上升。 就需要检测此差异。

    该应用手册使用 LM10、因为它不需要很多外部元件来驱动蜂鸣器、但这不一定是您想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sv:

    由于我们未听到前面的内容、我将继续、关闭该主题。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:
    感谢您的答复。
    很抱歉这么晚才回复。
    我们是否可以使用此电路来测量 PCB 的电阻?
    从0欧姆到大约100k 欧姆、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sv:

    没问题!  

    只要您为差分放大器选择合适的外部电阻器、我认为这样就可行。 另外、您为什么选择 OPA170? 我们拥有 OPA990、它是我们的下一代高电压运算放大器、可提供更好的输入共模电压范围。  

    此致、

    R·克利夫