This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:电源的电流检测

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338924/ina240-q1-current-sense-from-supply-source

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240

大家好、

我的软件团队在阅读软件中的 ADC 结果时遇到问题,  

编程是按照数据表指南实施的。

但它的错误显示 Vales .,(我们正在大规模生产阶段,我们正在得到这个问题)

请告诉我、以及在硬件或软件中

任何基于原理图的公式,我可以在我的软件中更新.,

请查看随附的原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA240-Q1具有模拟输出、因此我不明白为何涉及任何编程。

    R11的用途是什么? REF 输入应连接到低阻抗电压;只需短接 R11 (这样您就不需要 C44)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    请考虑来自 Clemens 的输入。 需要移除 R11、否则您将看到较大的输出误差。

    此外、R14可能太小、可以考虑将其增加到150左右。 R15可以被大幅移除或增加、以减少系统误差。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 R11、R14和 C44后

    我们尝试通过改变负载来改变输入电压、我们注意到以下观察结果(与数据表中提到的输出不匹配)  

    V R (Ω) SENS O/P (mV)
    48 无负载 0 1780
    48 16 3 1751
    32 8 4 1735
    40 8 5 1720
    48 8 6 1708

    根据数据表、我们的配置如下 8.4.3.2输出设置为1/2Vs 电压

    但输出端的观察结果没有对齐 Vref。 我预计当没有负载或没有电流时、Vref = Vout/2 (2.5V)。

    您能否告诉我们、为什么输出电压随着电流的增加而降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    输出电压 反向变化 通常意味着连接 INA240看到的输入、使其极性为负。

    R11应该被移除、但是被一个短接取代;C43需要被移除或者减少到1nF 或者更小。 我将重点介绍如何将零电流输出设置为2.5V。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guang、您好!

    感谢您的回复、

    为了避免误解,一个 小的更正在前面的评论我删除了 R15;  非 R14 (仅删除了建议的电阻器或电容器)、  

    现在、我也移除了 C43并进行了测试、可以看到输出电压几乎没有改善(但无负载时:1850mV;3A 时:1819mV)。

    请查看如何将空载输出设为2.5V、并告知我进一步的更新。

    此致

    Revanth Bayyana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Revanth:

    请按如下方式进行配置。  然后测量器件上的全部8个引脚电压。

    如果您没有在输出端获得2.5V 电压而所有其他引脚电压符合预期、请换用新单元/电路板。 单元可能已损坏。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou。

    我已安装 TINA 以执行仿真、

    您能为  INA240-Q1共享库或库链接吗?

    所以、我可以进行仿真和交叉检查原理图及其结果。

    此致

    Pavan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    真是个好主意。

    请转到 产品文件夹并下载此 参考设计。 它已经包含了完整的电路、因此您不必从头开始绘制所有内容:

    此致、Guang