主题中讨论的其他器件: INA240
大家好、
我的软件团队在阅读软件中的 ADC 结果时遇到问题,
编程是按照数据表指南实施的。
但它的错误显示 Vales .,(我们正在大规模生产阶段,我们正在得到这个问题)
请告诉我、以及在硬件或软件中
任何基于原理图的公式,我可以在我的软件中更新.,
请查看随附的原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
移除 R11、R14和 C44后
我们尝试通过改变负载来改变输入电压、我们注意到以下观察结果(与数据表中提到的输出不匹配)
V | R (Ω) | 我 | SENS O/P (mV) |
48 | 无负载 | 0 | 1780 |
48 | 16 | 3 | 1751 |
32 | 8 | 4 | 1735 |
40 | 8 | 5 | 1720 |
48 | 8 | 6 | 1708 |
根据数据表、我们的配置如下 8.4.3.2输出设置为1/2Vs 电压
但输出端的观察结果没有对齐 Vref。 我预计当没有负载或没有电流时、Vref = Vout/2 (2.5V)。
您能否告诉我们、为什么输出电压随着电流的增加而降低?