请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA3221 您好!
我正在 研发项目中使用 INA3221AIRGVR、全部3个通道按如下方式连接:
-通道1 ->跟踪5V
-通道2 ->跟踪1.8V
-通道3 ->跟踪3.3V
1.对于 VPU、我将其连接到 VS (3.3V)。 因此、能否将 PV (电源有效)重新编程为1.0V 下限值和4.0V 上限值?
2.如果我不需要使用 PV、可以在寄存器中将其禁用并将其保持悬空吗?
谢谢你。