This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:处于较低电压跟踪状态的 INA3221 PV

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344418/ina3221-ina3221-pv-at-lower-voltage-tracking

器件型号:INA3221

您好!

我正在 研发项目中使用 INA3221AIRGVR、全部3个通道按如下方式连接:

-通道1 ->跟踪5V

-通道2 ->跟踪1.8V

-通道3 ->跟踪3.3V

1.对于 VPU、我将其连接到 VS (3.3V)。 因此、能否将 PV (电源有效)重新编程为1.0V 下限值和4.0V 上限值?

2.如果我不需要使用 PV、可以在寄存器中将其禁用并将其保持悬空吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 PV 寄存器的下限设置为2.7V 的最低值。 不过、您可以将上限设置为4V。 如果您不打算使用该寄存器、则可以将其保持悬空状态。  

    此致!

    穆罕默 

    德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 因此、我可以忽略 PV 寄存器、然后仍通过电流感应读取电压和电流。 我是对吗?

    同样、我需要监控3个电源轨的5.0V、3.3V 和1.8V 电压。 包括电压和电流。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以。 您是对的。  

    此致!

    穆罕默 

    德