This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:测量交流电

Guru**** 2972800 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1343174/ina3221-measuring-alternating-current

器件型号:INA3221

在使用 TEC 控制器进行珀耳帖冷却时、是否可以使用 INA3221来测量交流电? 电压从-15V 变为+15V (电压的极性在加热或冷却时改变)、电流保持在5A 以下。 如果不是、是否有可以实现该功能的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimmo:

    INA3221无法达到-15V VCM。 您可以查看 LMP860x 系列器件,它能够达到-22V VCM: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp8602-q1.pdf 。 另一个选项是我们的磁电流传感器、它支持交流电流检测: https://www.ti.com/sensors/magnetic-sensors/products.html#-3=Hall-effect%20current%20sensors&

    如果您还有任何问题、敬请告知!  

    此致!

    穆罕默 

    德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    感谢您的回答! 这些磁性电流传感器听起来很有趣。 是否有 μ I²C 通信选项? 是否有采用 INA3221等多通道的选项具有3个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimmo:

    遗憾的是、我们不提供任何内置数字通信的磁性电流传感器。 您可以在上面的产品列表中查看我们提供的所有功能。 它应能够按 VCM 进行滤波。 很遗憾、我们也不提供任何多通道 TMCS 器件。 如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致!

    穆罕默 

    德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 您能为这些 í2c 推荐一些简单的 I ² C 适配器吗? 目前我正在使用 INA3221、但现在我必须更换它、因为这种负电压问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimmo:  

    您可以在此处使用我们其中一款还包含 I2C 通信 功能的 ADC:www.ti.com/.../products.html 在选择 ADC 时、需要考虑许多不同的因素。 如果您有任何问题、敬请告知

    此致!

    穆罕默 

    德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    进行确认。 是否可以像下图所示连接 INA3221。 我使用一个通道来测量珀尔帖元件的电流。 Peltier 的控制器是: PTC5K-CH 5A 温度控制器,机箱安装–波长电子设备( teamwavelength.com )

    控制器的电源电压为12V 直流。 第一个5分钟的 Peltier 正在加热以达到正确的温度。 然后、将珀耳帖的极性反转、以冷却珀耳帖。 实际上、电压不会进入负极侧、仅极性会反转。 这种连接是否可行? 或者 INA3221数据表中的双向文本意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimmo:  

    您在数据表中指的是哪种双向文本? 我无法找到它。 此外、INA3221允许从-163.8mV 到163.8mV 的负分流器值。 系统会从 IN-读取 VBUS、因此切换极性会导致12V (如果我正确理解)也进行切换、这将违反 INA3221的0至26V 规格。  

    此致!

    穆罕默 

    德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    谢谢。 我找到提到该双向文本的旧产品说明书。 较新版本不再包含该文本。  

    如果我精确地说、没有负电压。 该器件中只有+12V 和 GND。 当极性改变+12V 且 GND 改变它们的位置时。  

    在本例中、似乎无法使用此 INA3221。 谢谢、我必须找到其他解决方案。

    此致、

    金莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimmo:

    在这种情况下、双向意味着允许-163.8mV 至163.8mV 范围内的分流器值。 我相信他们删除了双向这个词,因为它开始令人困惑,我很抱歉误解。 如果有我可以帮助您的其他事情、请告诉我。  

    此致!

    穆罕默 

    德