Other Parts Discussed in Thread: XTR305, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
尊敬的团队:
我的客户想 在以下要求下将 XTR305用于其模拟输出模块(电压和电流输出)应用。
- DAC 输出0 ~ 5V,12位
-输入信号: 0V ,输出-11.35V 和-22.7mA
-输入信号: 2.5V ,输出0V 和0mA
-输入信号:5V ,输出+11.35V 和+22.7mA
请查看以下客户原理图、并告诉我您的意见。



或

哪个原理图是正确的? 请推荐原理图以满足客户要求。
谢谢你。