This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:原理图审阅

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR305, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347265/xtr305-schematic-review

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的团队:  

我的客户想 在以下要求下将 XTR305用于其模拟输出模块(电压和电流输出)应用。  

- DAC 输出0 ~ 5V,12位

-输入信号: 0V ,输出-11.35V 和-22.7mA

-输入信号: 2.5V ,输出0V 和0mA

-输入信号:5V ,输出+11.35V 和+22.7mA

请查看以下客户原理图、并告诉我您的意见。  

或  

哪个原理图是正确的? 请推荐原理图以满足客户要求。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    通过控制 M1、M0输入、XTR305可配置为电流输出模式或电压输出模式。

    电流模式:

    要支持电流模式、请设置 M1 =低电平、M2 =高电平。  

    如果我们设置 VREF =+5V、RSET = ROS = 2.18kΩ、这将在输入电压 VIN =+0V 至+5V 时提供 IOUT =-22.94mA 至+22.94mA:

    请参阅下面的仿真、 针对 VIN=+0V 至 +5V 的输入电压、提供一个 IOUT =-22.94mA 至+22.94mA

      

    电压模式:

    要支持电压模式、请设置 M1 =低电平、M2 =低电平。  

    如果我们设置 VREF =+5V、RSET = ROS = 2.21kΩ、RGAIN = 10kΩ、这将 为 VIN = +0V 至+5V 的输入电压提供 VOUT =-11.31V 至+11.31V:

    请参阅下面的仿真、针对 VIN = +0V 至+5V 的输入电压、提供 VOUT =-11.31V 至+11.31V:

    随附了 TINA-TI 仿真。

    e2e.ti.com/.../XTR305_5F00_voltage_5F00_mode_5F00_and_5F00_current_5F00_mode_5F00_April_2D00_4_2D00_2024.zip

    谢谢。此致、

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    感谢您的大力支持。  

    我有一些问题。  

    1.对于电流模式,

    -我们是否必须添加 Rgain 10Kohm 和过滤设备(C7、R14、R15 )?  

    -在实际原理图中,我们是否必须 在没有输入阻抗块的情况下连接 A - A'和 B - B'?   

    - 数据表的电流输出模式没有标准电路上的滤波器和 Rgain。  它是否用于支持原理图中的电压和电流输出?  

    2.电压模式

    -电压模式原理图怎么样? 这与电流 模式的问题相同。  

    -客户电路中是否需要道路电阻器?  

    3.在下面的客户电路图中、您能猜 到 L36(共模滤波器)的用途吗?  

    -我认为这个设备不能产生差分信号。 请告诉我您的意见。  

    - 如果此电路在输出端, XTR305的电压/电流输出是否正常工作?

    请查看上述问题、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    Luis 今天不在办公室。  

    随附是 XTR305应用手册《适用于交流/伺服驱动器的紧凑可编程4mA 至20mA 和±10V 模拟输出参考设计》中的一款。

    https://www.tij.co.jp/lit/ug/tidue87/tidue87.pdf?ts = 1712863863745&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    1. 对于当前模式,

    电流模式是 V 至 I 转换器。 在图36中、输入电压为0到4V、输出将响应传递函数、如图所示。  

    如果您想将 V 转换为 I、V 至 I 的电流转换将来自/灌入 DRV 引脚或运算放大器的引脚13。  输出电流能够 从输入电压 线性转换到最高±24mA。 通常、输出 DRV 引脚13用于在 V 至 I 转换中从输入电压获取电流。  

    我们是否需要添加 Rgain 10Kohm 和滤波器设备(C7、R14、R15)?  [/报价]

    在电流模式下、不需要这部分电路、因为 IMON 引脚显示为 Idrv/10、如果 IMON 引脚上的电压可能受到监测、如果它驱动电阻负载、例如1kΩ。

    您可以出于其他目的连接仪表放大器(IA)、但通常不需要连接 IA 输入。   

    我们是否必须添加 Rgain 10Kohm 和滤波器器件(C7、R14、R15)?  

    -在实际原理图中,我们是否必须 在没有输入阻抗块的情况下连接 A - A'和 B - B'?  

    [/报价]

    阻抗块仅用于仿真。 在实际原理图中、除了滤波器(如果需要滤波输入信号)外、不需要这些元件。 仪表放大器的输入信号可以是单端或差分输入、具体取决于应用。  

    如果您提供了输入设计要求、我可以针对应用将仿真放在一起。  

    2.电压模式

    -电压模式原理图怎么样? 这与电流 模式的问题相同。  

    -客户电路中是否需要道路电阻器?  

    [/报价]

    在电压模式下、如果您要通过 IAout 引脚测量负载电流、则需要连接 IA 输入连接。 需要 Rgain 电阻器、因为 IAout 的电流工作范围在 ±2.4mA 范围内。 以下是 IA 的工作规格。   

    负载电阻器指示 Vdrv pin13正在驱动的负载。 负载可能是您的驱动器件或其他东西。 如果 Vdrv 正在驱动负载、则应用可能需要测量负载电流、而 IAout 可用于监控负载电流。  

    IAout 是2[(AIN+)-(Iain-)]/Rgain 的函数、您必须 在 ±2.4mA 内配置输出 IMON 范围。 您可以选择定义 I_load 与 IMON 之间的关系。

    您需要放置已知或固定的分流电阻器来监控负载电流、其中与您的负载串联的分流电阻器或感应电阻器(例如 Vdrv 正在驱动的是一个复杂的负载)。 在这种情况下、您可以差分测量负载电流。 仿真显示了负载电阻器上的单端电流测量值(负载电阻器的一端连接到 GND)。  

    3.在下面的客户电路图中、您能猜 到 L36(共模滤波器)的用途吗?  

    -我认为这个设备不能产生差分信号。 请告诉我您的意见。  

    - 如果此电路在输出端, XTR305的电压/电流输出是否正常工作?

    [/报价]

    您的驾驶应用是什么? 根据数据表、L36是阻抗为~Ω 67Ω@100MHz 的共模扼流圈。  

    共模扼流圈用于滤除来自系统外部源的不需要的高频噪声信号。

    https://www.murata.com/products/productdata/8796758048798/EFLC0010.pdf?1655782218000

    这是实际的 XTR305输出级吗?   我需要更多地了解驱动应用、我可以告诉您设计人员想要做什么。 我认为 XTR305在电压模式下运行。  

    以下电路缺少内容、我不理解设计意图。 XTR305可配置为输出电流受限的电压或电流驱动器。 在用红色标记的节点的右侧、看起来这是采用 LC LPF +共模扼流圈+ TVS 电压钳位等的较高电压应用。 如果客户想要测量 XTR305的驱动电流、蓝色盒内应该有一个分流电阻、DRV 输出无法直接驱动0.01uf 容性负载。 因此、请告诉我们具体的应用和/或设计意图是什么。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]