This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA317-Q1:最大失调电压问题与放大器;原理图审阅

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA317, TLV333, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349349/opa317-q1-max-offset-voltage-question-schematic-review

器件型号:OPA317-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA317TLV333LM7705

您好!

客户会查看 OPA317以测量 IGBT 电流。

但是、与竞争产品相比失调电压较高、因此客户不想使用 OPA317。

当 IGBT 未打开且电流为0A 时、OPA317测量高达1mV。

OPA317:最大值1mV

竞品:最大0.2mV

我们将应用相同的电路、请查看可改善 OPA317偏移电压的电路并建议我们如何改善该电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户电路稳定、过冲极小-见下文。

    我不相信客户看到的问题是由偏移电压引起的。  就 OPA317最大偏移而言、它指定为+/-90uV 、客户可以使用 Vos 最大为+/-15uV 的 TLV333。  问题很可能是客户在其输出线性范围之外操作运算放大器。

     在 AOL 条件下、OPA317线性输出范围指定为距离任一电源轨100mV (见下文)、因此对于5V 单电源、这意味着0.1V<Vout<4.9V

    这意味着有效的 IG1电流范围为0.4A 至19.6A (100mV<Vout<4.9V)-见下方。

    如果他们需要测量低至0A 的 IG1电流、则需要使用 Vref 将输出基准为100mV、如下所示。

    e2e.ti.com/.../Cho-OPA317-diff-amp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的支持。

    我知道 Vref 100mV 是另外由外部供电的、对吗?

    我们需要检查是否可以向客户电路板上的 Vref 添加外部电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最简单的方法是使用电阻分压器来获得 Vref、无需另一个电源。  但是、必须使用 U2进行缓冲、如下所示。

    除此之外、您还可以使用 LM7705 (负电荷泵)来驱动 Vref 引脚。