主题中讨论的其他器件:OPA317、 TLV333、 LM7705
您好!
客户会查看 OPA317以测量 IGBT 电流。
但是、与竞争产品相比失调电压较高、因此客户不想使用 OPA317。

当 IGBT 未打开且电流为0A 时、OPA317测量高达1mV。
OPA317:最大值1mV
竞品:最大0.2mV
我们将应用相同的电路、请查看可改善 OPA317偏移电压的电路并建议我们如何改善该电路。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户会查看 OPA317以测量 IGBT 电流。
但是、与竞争产品相比失调电压较高、因此客户不想使用 OPA317。

当 IGBT 未打开且电流为0A 时、OPA317测量高达1mV。
OPA317:最大值1mV
竞品:最大0.2mV
我们将应用相同的电路、请查看可改善 OPA317偏移电压的电路并建议我们如何改善该电路。

客户电路稳定、过冲极小-见下文。

我不相信客户看到的问题是由偏移电压引起的。 就 OPA317最大偏移而言、它指定为+/-90uV 、客户可以使用 Vos 最大为+/-15uV 的 TLV333。 问题很可能是客户在其输出线性范围之外操作运算放大器。
在 AOL 条件下、OPA317线性输出范围指定为距离任一电源轨100mV (见下文)、因此对于5V 单电源、这意味着0.1V<Vout<4.9V

这意味着有效的 IG1电流范围为0.4A 至19.6A (100mV<Vout<4.9V)-见下方。

如果他们需要测量低至0A 的 IG1电流、则需要使用 Vref 将输出基准为100mV、如下所示。