Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1, UCC27424
主题中讨论的其他器件: UCC27424
您好、TI!
我目前正在仿真 INA381-Q1在过流条件下的行为、如下面的电路所示。 我在28V 上放置了一个50欧姆的低电阻、该电阻连接到 N 沟道 MOSFET 的漏极、从而产生了过流情况。 最初、我通过将 RESET 引脚保持为低电平并观察到 ALERT 信号的预期行为、在"干扰模式"下运行器件。 然后、在过流情况下、在600us 后、我将复位设置为高电平、以使器件保持在锁存模式。 但是、警报信号未立即变为低电平、相反、它在永久保持低电平之前振荡了25us。 您知道为什么会出现这种"振荡"行为吗? 此外、我有来自 MOSFET 驱动器(UCC27424) ENBA 的断开的警报信号、然后警报信号立即变为低电平、而没有振荡。 您能否对此进行调查并说明原因?
此致、
Manoj.