This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:ALERT 信号上的振荡

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1343323/ina381-q1-oscillations-on-alert-signal

器件型号:INA381-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27424

您好、TI!

我目前正在仿真 INA381-Q1在过流条件下的行为、如下面的电路所示。 我在28V 上放置了一个50欧姆的低电阻、该电阻连接到 N 沟道 MOSFET 的漏极、从而产生了过流情况。 最初、我通过将 RESET 引脚保持为低电平并观察到 ALERT 信号的预期行为、在"干扰模式"下运行器件。 然后、在过流情况下、在600us 后、我将复位设置为高电平、以使器件保持在锁存模式。 但是、警报信号未立即变为低电平、相反、它在永久保持低电平之前振荡了25us。 您知道为什么会出现这种"振荡"行为吗? 此外、我有来自 MOSFET 驱动器(UCC27424) ENBA 的断开的警报信号、然后警报信号立即变为低电平、而没有振荡。 您能否对此进行调查并说明原因?

e2e.ti.com/.../INA381A1Q1.TSC

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    请查看此主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183274/ina381-ina381-alert-is-not-locked-for-the-first-time 根据我在这里看到的信息、我认为这看起来更像是模拟工件。 此模型包含一个25µS μ s 的延迟、此延迟有可能并未反映在一个实际器件上。 我需要查看实际器件的性能。

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    感谢您的答复。 请告诉我,一旦你获得了一些相同的更新。

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    我在 1µS 器件上执行了测试、发现从复位引脚被拉高到器件开始锁存输出的延迟<1 μ s。 我仅测试了3个器件、这是我观察到的最长延迟:

    此处观察到的延迟约为0.1µS μ s、因此我认为已经足够清楚、仿真显示的25µS μ s 反映了模型的限制、而不是实际器件的限制。 实际上、警报响应要好得多。

    我所执行的测试与您向我展示的设置之间的唯一区别是、我使用的输入频率仅为20kHz。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    感谢您对实际器件进行快速测试。 然而、我有几个问题、首先、您讨论的20kHz 输入频率是多少? 另外、正如我之前提到的、当我从 MOSFET 驱动器 IC 断开 ALERT 信号时、我将看不到这种行为。 您是否知道为什么只有当我可以将警报信号连接到 MOSFET 驱动器使能信号时才会发生这种情况?

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    您是否知道为什么只有当我可以将警报信号连接到 MOSFET 驱动器使能信号时才会发生这种情况[/报价]

    如果您观察您的电路、就会注意到 ALERT 引脚连接到栅极驱动器 IC 的使能引脚。 当电流传感器的警报触发时、栅极驱动器将被禁用、从而切断到 MOSFET 的电流。 在透明警报模式下、这将导致警报再次变为高电平、从而使 MOSFET 处于运行状态。 这样、只要警报在透明模式下运行、反馈环路就会不断振荡。  此振荡的频率取决于在系统中传播的信号的总延迟、在本例中约为182kHz。

    您所说的20kHz 输入频率是多少?

    我手头没有要使用的 MOSFET 和栅极驱动器、因此我只需在比较器输入中使用测试信号来测试从透明状态到锁存状态的转换时间。 我使用的信号仅为20kHz、但我认为您的系统的结果将是类似的、因为这更多地是时域效应、而不是 频率效应。

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    关于警报信号、您对透明模式是正确的、但在这里、我将在锁存模式下操作它、在这种情况下不应该发生振荡。 此外、我还想在应用的锁存模式下操作此程序。 是否可以使用上拉电阻直接将复位引脚连接至3.3V 以使其保持高电平以保持锁存模式?

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我将复位引脚直接连接到3.3V 并使用上拉电阻器使其永久保持高电平以使其保持锁存模式,是否可以?

    是的、这可以正常工作、但是、如果您无法更改3.3V 电压、那么在不完全关闭器件的情况下就无法关闭 ALERT 引脚。

    关于警报信号,你是正确的透明模式,但这里我操作它在锁存模式,在这种情况下,它不应该振荡

    如果您查看我上面的注释、可以看到锁存模式按预期运行、而您遇到的是在瞬态模式下运行时模型中存在的延迟。 锁存模式不会立即激活。 我已经测试了实际的芯片、而在实际器件中没有遇到此延迟。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯