请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA188 主题中讨论的其他器件:OPA188、
大家好、
数据表7.3.3.3中说明、建议使用低通滤波器、以避免零漂移放大器的瞬态噪声。
在这种情况下、建议使用何种 RC 值?
此致、
转至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Goto-San:
Unknown 说:在这种情况下,建议使用的 RC 值是多少?
请遵循如下所示的建议 R 值、请参阅应用手册。
滤波器中的 C 值取决于实际应用、这将根据您的设计要求限制 OPA188运算放大器的 BW。 OPA188中的主控极点可在适合该设计的任何位置设置。
如果您有其他问题、请告知我们。
此致!
雷蒙德
尊敬的 Goto-San:
我应该在哪里为 INA188使用低通滤波器? [/报价]为了限制运算放大器的 BW、您可以使用与下图类似的技术。 这是同相输入配置。
建议将以下技术用于斩波放大器。 上述配置也可行、但我们的实验数据表明、此 LPF 配置更适合斩波放大器。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德