This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:建议的 RC 值

Guru**** 2580785 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA188, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352534/ina188-recommend-rc-value

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件:OPA188

大家好、

数据表7.3.3.3中说明、建议使用低通滤波器、以避免零漂移放大器的瞬态噪声。
在这种情况下、建议使用何种 RC 值?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    Unknown 说:
    在这种情况下,建议使用的 RC 值是多少?

    请遵循如下所示的建议 R 值、请参阅应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/wp/sboa586/sboa586.pdf?ts = 1713775401290&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    滤波器中的 C 值取决于实际应用、这将根据您的设计要求限制 OPA188运算放大器的 BW。 OPA188中的主控极点可在适合该设计的任何位置设置。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回复。

    此外、 INA188应在哪里使用低通滤波器?  

    非常感谢、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    我应该在哪里为 INA188使用低通滤波器?  [/报价]

    为了限制运算放大器的 BW、您可以使用与下图类似的技术。 这是同相输入配置。  

    建议将以下技术用于斩波放大器。 上述配置也可行、但我们的实验数据表明、此 LPF 配置更适合斩波放大器。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德