This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:LM25149 AEF

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351808/lm25149-lm25149-aef

器件型号:LM25149

大家好、

 您可以帮助查看随附的图像,然后分享有关电压限制的更多详细信息,我们如何理解这在中国,从我的身边,我认为这个限制像一个摆动原因的放大器和输入 ACS, 由于该放大器是逆变器放大器电路、因此放大器输出与输入信号相比会有180度的相移、因此对于 VBATT 总线、ACS 纹波似乎会被逆变器放大器输出降低、 但导致放大器的增益可能太高,这可能导致放大器输出饱和,这种饱和我们称之为电压轨道,这是对的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric、我会看看能否找到人来帮助解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    AEF 电路会检测 VIN 线路上叠加的交流纹波、并灌入/拉取与交流纹波(噪声源)异相的电流以减少传导发射。 如果进入 AEF 的交流纹波过大、AEF 的输出可能会饱和或削波、因为偏置轨电压可能不足以使 INJ 引脚实现轨到轨摆幅(AEFVDD 至 AVSS)。 将 AEF 视为运算放大器。 为了防止输出削波或饱和、可以增大 AEF (AEFVDD)的电压、限制交流纹波输入摆幅或减小 ACS 的增益。  

    您给出的解释是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    非常感谢您的解释。

    让我总结一下、栏杆与空调的饱和原因相同。

    另一个问题是,我们测试了这一点,与传统 LC 滤波器相比,该 AEF 将有多大的优势

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、我们已经进行了测试。 请查看以下链接:

    https://www.ti.com/lit/wp/slyy200a/slyy200a.pdf

    https://www.ti.com/lit/ta / sszt179/sszt179.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

     衷心感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的帮助! :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ben M ü,

    如何与您连接?您的 WebEx 帐户是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    在我的附件图片中,ACS 代表什么?  交流电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    ACS 表示"气芯线圈级"

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    您是说 ACS 会为 Vbatt 转换器

    Br

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    ACS 是包含扼流圈、X 电容器和 Y 电容器的 EMI 滤波级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我的一位同事提到、上面幻灯片中使用的首字母缩略词"ACS"实际上是指交流发电机的交流叠加噪声。 我很抱歉误导你。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    不用担心

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 很高兴为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    还有一个问题、对于 AEF、它是如何消除特定频率噪声来降低 EMI 的? 因为你知道,逆变器只是使输出信号有180度相位差,从我的一侧,我认为逆变器的输出应该有相同的幅度的 ACS,然后这两个信号将相互抵消。 那么对于 Vbatt、似乎没有交流噪声、但我们如何确保 AEF 在特定频率下具有单位增益? 补偿电阻器和电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    AEF 是一种模拟滤波器、因此具有可降低 EMI 噪声的特定频率范围。 通常、该频率范围取决于基波开关频率及其后续谐波。  技术文章:

    https://www.ti.com/lit/ta / sszt179/sszt179.pdf

    讨论了 AEF 如何降低 EMI 噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    技术文章

    非常感谢,Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Eric。