主题中讨论的其他器件:AMC1311
大家好、
我们需要使用 AMC1311B-Q1来实现直流母线电压采样功能。 在原理图中、C_UH-GND_UL 是直流母线电压。 当总线电压为0时、测试 AMC1311B-Q1输出端的差分信号波形、如图所示。 理论上、它应该是一个直流信号、但测试结果显示了一个正弦信号。 这样做的原因是什么?

为了确认它与批次或器件本身无关、我们从 AMC1311BQDWVRQ1获取了一些新样片、怀疑它与差分输出 ESD 电容器有关。
目前电压采样板和控制板与 FPC 相连、我们移除了 PCD 端口的 OUTN 和 OUTP 10nF ESD 电容(如原理图1下方的红色块所示)。 那么 AMC1311正常输出。
如果我们保留 ESD 电容、在 OUTN 和 OUTP 处增加10欧姆电阻(如原理图2下方的红色框)、当输入为0V 时、正弦信号波峰峰值会降低。



我们有什么优化建议吗?
谢谢
此致!
弗兰克