This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:使用 AMC1311B-Q1实现直流母线电压采样功能、输出信号波形为正弦波

Guru**** 2556770 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344036/amc1311-q1-using-amc1311b-q1-to-achieve-dc-bus-voltage-sampling-function-the-output-signal-waveform-is-a-sine-wave

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311

大家好、

我们需要使用 AMC1311B-Q1来实现直流母线电压采样功能。 在原理图中、C_UH-GND_UL 是直流母线电压。 当总线电压为0时、测试 AMC1311B-Q1输出端的差分信号波形、如图所示。 理论上、它应该是一个直流信号、但测试结果显示了一个正弦信号。 这样做的原因是什么?

为了确认它与批次或器件本身无关、我们从 AMC1311BQDWVRQ1获取了一些新样片、怀疑它与差分输出 ESD 电容器有关。

目前电压采样板和控制板与 FPC 相连、我们移除了 PCD 端口的 OUTN 和 OUTP 10nF ESD 电容(如原理图1下方的红色块所示)。 那么 AMC1311正常输出。  

如果我们保留 ESD 电容、在 OUTN 和 OUTP 处增加10欧姆电阻(如原理图2下方的红色框)、当输入为0V 时、正弦信号波峰峰值会降低。

我们有什么优化建议吗?

谢谢

此致!

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    • OUTx 引脚上的 ESD 电容器究竟有哪些用途?
      • 在第一个原理图图片中有2个红色框、每个都带有2个10nF 电容器、它们是否连接到同一个节点(VOUT_POS 和 VOUT_NEG)?
      • 还有什么元件连接到 OUTx 引脚?
    • 为了验证、发布的两个波形捕获都是在输入引脚为0V 时的?
    • 如果 VDD1和 VDD2均稳定、我们通常建议为电源引脚提供更多的去耦电容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saleh,

    感谢您的答复。

    请参阅此原理图、可以更清楚地显示从何处获得0V 电压。 当输入为0V 时、所有波形都被捕捉。

    此致!

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢原理图。  是否有可能将 ESD 电容器从10nF 减少到1nF、并将 OUTx 引脚上的串联电阻增加到100 Ω?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saleh,

    感谢您的回复、添加100Ohm 的串联电阻可以解决这个问题、谢谢!

    虽然数据表建议的串联电阻为10 Ω、但我们建议的最佳值范围是多少?

    此外、对于控制板 RC 滤波器中的电阻器、我们有没有推荐的电阻?

    另外、在计算 WCCA 采样精度时、我们应该如何考虑 AD 端口泄漏电流? 或者如何在 OUTx 上施加串联电阻?

    谢谢

    此致!

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    数据表建议的串联电阻为10欧姆,那么我们建议的最佳值范围是什么?

    由于截止频率高于必要值并让噪声通过、我们可能会更新数据表以增加该电阻值。

    数据表建议的串联电阻为10欧姆,那么我们建议的最佳值范围是什么?

    大约100-1k 欧姆时应该可以正常工作。   您的系统看起来是什么样子的?  您要测量的输入信号的频率是多少?

    此外,我们是否为控制板 RC 滤波器中的电阻推荐了电阻?

    您在使用什么 MCU?  您的 RC 滤波器设计将取决于 MCU 的 ADC 以及预期输入信号的频率。  您当前正在将什么用于 RC 滤波器、哪些用于具有噪声的上述示波器捕获?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saleh,

    感谢您的反馈!

    [报价 userid="593855" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344036/amc1311-q1-using-amc1311b-q1-to-achieve-dc-bus-voltage-sampling-function-the-output-signal-waveform-is-a-sine-wave/5158035 #5158035"]大约100-1k 欧姆应该可以正常工作。   您的系统看起来是什么样子的?  您正在测量的输入信号的频率是多少?

    输入信号是直流电源、我们关注低于10kHz 的纹波值。

    您在使用什么 MCU?  您的 RC 滤波器设计将取决于 MCU 的 ADC 以及预期输入信号的频率。  您当前使用什么作为 RC 滤波器、上面的示波器捕获中有噪声吗?

    我们可能只是想了解相应的逻辑。 在计算 WCCA 的采样精度时、我们是否应该关注 AD 端口泄漏电流? 在进行计算时是否应将 OUTx 视为电压源?

    谢谢!

    此致!

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我们是否应该将 OUTx 作为计算的电压源?

    是的、这应该没问题。  OUTx 引脚可以驱动14mA 的电流、当连接到高阻抗时、可以将其视为电压源。

    在计算 WCCA 的采样精度时,我们是否应该关注 AD 端口泄漏电流?

    我不确定、这取决于 AD 端口泄漏的强度有多高。 您应该将已知信号应用到您的系统中、并测量误差及其偏移、以验证您的设置、并确保将所有显著的误差都考虑在内。

    谢谢。