请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA657 大家好、
下面是一个将 OPA657用作互阻抗应用的客户。 二极管是需要为高达50V 的 Vb 供电的 APD。 对于该设计、可以直接使用该电路吗? 如果不能、是否需要任何其他推荐电路或保护电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dong:
为 BAV99保护二极管安置位置没有什么坏处、它肯定会在二极管加电时将 OPA657上的差分输入保持在二极管上。 ,我在这里修改了您的电路,使其仅是反馈 RF 上的寄生补偿,从而获得更多的 BW,