This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:互阻抗应用、Vb 最高供电50V、是否需要任何保护电路?

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1353614/opa657-transimpedance-application-vb-supplied-up-to-50v-any-protection-circuit-needed

器件型号:OPA657

大家好、

 下面是一个将 OPA657用作互阻抗应用的客户。 二极管是需要为高达50V 的 Vb 供电的 APD。 对于该设计、可以直接使用该电路吗? 如果不能、是否需要任何其他推荐电路或保护电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ba:

    需要高电压来适当地偏置 APD。 这不是器件输入端的电压、因此只要相应地偏置二极管、就不必考虑设计的设置方式。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:  

    为 BAV99保护二极管安置位置没有什么坏处、它肯定会在二极管加电时将 OPA657上的差分输入保持在二极管上。 ,我在这里修改了您的电路,使其仅是反馈 RF 上的寄生补偿,从而获得更多的 BW,  

     e2e.ti.com/.../OPA657-200k-Zt-stage-with-BAV99.TSC