This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA856:TINA TI 中的信噪比仿真

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1353888/opa856-signal-to-noise-simulation-in-tina-ti

器件型号:OPA856
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的所有人:

您能帮助我在 TINA TI 中为以下电路绘制 SNR (信噪比)吗? 这是一款跨阻放大器:

对于 TINA TI 的后处理功能、我应遵循什么程序?  

e2e.ti.com/.../Transimpedance-test_2D00_OPA856.TSC

此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Behnam:

    在 TINA-TI 中、  您可以仿真四个噪声图、您可以使用这些图来检查电路的噪声。 此选项位于"analysis --> noise analysis"(分析-->噪声分析)下,或者按 Ctrl + alt + N。这四种类型的噪声为:

    1. 输入噪声
    2. 输出噪声
    3. 总计噪声
    4. SNR

    输入噪声和输出噪声绘制了点噪声或电路噪声的频谱密度图、该电路噪声的单位为 V/sqrtHz。 总噪声和 SNR 绘制了电路在带宽范围内以 V 或 dB 为单位的集成输出噪声图。  SNR 图显示了积分 SNR、其中 SNR 频谱密度的 计算公式为:20log (Vout/Vnoise)。 这是在闭环带宽上积分的。 您可以使用1V 的标准化输出电压将总噪声与 SNR 噪声相关联。

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢您提供有用的答案。

    我有两个与噪声分析有关的问题、在同一个仿真中针对(跨阻测试-OPA856.TSC)我看到输出噪声是如下所示的恒定图形、正确吗? 请问、为什么它在所有频率中都是恒定的?  

    关于 SNR、似乎很高、这符合现实吗? (84.55dB @ 3MHz)、我预期大约为50dB!

    此致、

    Behnam,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Behnam:

     由于堆叠了多条曲线使得轴标度更大、因此输出噪声看起来平坦。 当您前往查看单独的曲线时、您会获得以下图表:

     波形图与数据表图7-5相匹配、该图显示了为该器件建模的噪声:  

     对于 SNR、TINA-TI 按以下方式计算:

    其中、Vsig 是预期的信号振幅、在噪声分析对话框输入中默认为1V、Vtot 是总噪声@频率。  

    在您的情况下、 3MHz 处的总噪声为 56.11uV RMS、如果您选择"1V"进行 SNR 分析、您将根据观察到(=20*log (1V/56.11uV)= 85dB)读出85dB 的 SNR。

    谢谢!
    西马