This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:LMV321

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352965/lmv321-lmv321

器件型号:LMV321

尊敬的 

我们将器件 LMV321用于其中一个开发项目。 我们正在使用 LMV321滤除频率范围为1200Hz 到2200Hz 的 HART 信号(4个输入20mA 模拟)。目前我们使用5V 电源为运算放大器供电。 现在我们要从5V 迁移到3.3V 逻辑兼容微控制器。 需要支持来重新设计具有3.3V 电源电压和设计计算的滤波器。 随附原理图快照、供参考。 如果器件 LMV321与3.3V 电源不兼容、请建议使用具有3.3V 电源兼容性的替代器件。

请尽快回复。

谢谢、此致

Mahalakshmi S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahalakshmi:  

    您能否帮助确认一些需要澄清的事项:  

    • 能否修改基准电压2.5V 以变为1/2 Vs?  
    • 是否安装了 R106?  
    • 所需的输出电压(电压和频率)是多少?  
    • 第二个运算放大器级是否打算用作比较器电路? 我看到存在一个正反馈环路。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

     

    感谢您的快速响应。 请查看以下说明以及随附的原理图参考供参考、仅供参考。

     

    • 能否修改基准电压2.5V 以变为1/2 Vs?  

    我们正在使用2.5V 中点基准电压、它还需要与其他两个从器件兼容。 因此我们无法更改基准电源。

    • 是否安装了 R106?

    R106未组装  

    • 所需的输出电压(电压和频率)是多少?

    我们将-20mA (0至5V 逻辑)模拟测量变量(HART 信号)连接起来、频率范围为1200Hz 至2200hz。 在信号 传输期间、运算放大器的输入电压将约为2.5V

    • 第二个运算放大器级是否打算用作比较器电路? 我看到存在一个正反馈环路。  

    LMV321的输出连接到两个不同的电路、

    滤波器中的 HART–用作施密特触发器、用于将提取到微控制器中的 LMV321 (IC101)的输出数字化

    2. HART 输出发生器–从微控制器中提取数字化信号并兼容 HART 进行信号传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahalakshmi:  

    感谢您提供更多信息。 您能否重新连接原理图基准? 我在您的帖子中没有看到链接。  

    • 第二个运算放大器级是否打算用作比较器电路? 我看到存在一个正反馈环路。  

    LMV321的输出连接到两个不同的电路、

    滤波器中的 HART–用作施密特触发器、用于将提取到微控制器中的 LMV321 (IC101)的输出数字化

    2. HART 输出发生器–从微控制器中提取数字化信号并兼容 HART 进行信号传输

    [/报价]

    为了澄清我的问题、我想解释一下您为什么将第二个运算放大器与正反馈相连接。 该电路的预期输出是什么?  

    此致、
    阿什利