https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352965/lmv321-lmv321
器件型号:LMV321尊敬的 Ashley Kang:
我们将器件 LMV321用于其中一个开发项目。 我们正在使用 LMV321滤除频率范围为1200Hz 到2200Hz 的 HART 信号(4个输入20mA 模拟)。目前我们使用5V 电源为运算放大器供电。 现在我们要从5V 迁移到3.3V 逻辑兼容微控制器。 需要支持来重新设计具有3.3V 电源电压和设计计算的滤波器。 随附原理图快照、供参考。 如果器件 LMV321与3.3V 电源不兼容、请建议使用具有3.3V 电源兼容性的替代器件。
请尽快回复。
谢谢、此致
Mahalakshmi S