This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:配对失败与放大器;断开问题

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356725/launchxl-cc2650-pairing-failure-disconnect-issues

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650

您好!

客户希望将 CC2650 EVM 用作 BLE 软件狗。

这里有两个问题、而且正在进行改进。

1.尝试配对时失败率约为20%

配对从 Intsain 开始-通过从 RCU_UART.c 类接收到 UART 的数据包开始 RCU 扫描。 (GAPCentr45g Role_Start )

输出扫描到调试日志期间发现的器件的 MAC 地址、RSSI 和 SSID。

目前、我们正在与第一个发现的器件连接。

因此我将更改它、以连接特定 SSID 和 RSSI 范围内的器件。

请指导我如何在 SDK 中对其进行更改。

2.成功配对后 BLE 连接断开约20%

遥控器处于大规模生产测试模式、断开连接时不会重试

如果连接已断开、它会尝试将其更改为尝试与之前配对的 MAC 地址连接。

请指导我如何在 SDK 中对其进行更改。