主题中讨论的其他器件:CC2650
您好!
客户希望将 CC2650 EVM 用作 BLE 软件狗。
这里有两个问题、而且正在进行改进。
1.尝试配对时失败率约为20%
配对从 Intsain 开始-通过从 RCU_UART.c 类接收到 UART 的数据包开始 RCU 扫描。 (GAPCentr45g Role_Start )
输出扫描到调试日志期间发现的器件的 MAC 地址、RSSI 和 SSID。
目前、我们正在与第一个发现的器件连接。
因此我将更改它、以连接特定 SSID 和 RSSI 范围内的器件。
请指导我如何在 SDK 中对其进行更改。
2.成功配对后 BLE 连接断开约20%
遥控器处于大规模生产测试模式、断开连接时不会重试
如果连接已断开、它会尝试将其更改为尝试与之前配对的 MAC 地址连接。
请指导我如何在 SDK 中对其进行更改。