This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA355:放大器论坛

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347121/opa355-amplifiers-forum

器件型号:OPA355

大家好、

我的客户使用 OPA355进行如下电路设计。

但 AD5161采用了调整电阻。 可能是 AD5161的寄生电容导致此处出现延迟。  

那么、您有什么建议吗?  更改 OP 解决方案或添加  补偿电路?  

黄色是输入信号

蓝色是输出信号

在此处添加仿真波形。 他们希望控制 dv/dt。 右侧 pic 可以用于他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    设计中的所有放大器都是 OPA355吗? 此外、很难读取发送的示波器屏幕截图中的任何数字、因此很难判断输入和输出之间的延迟有多大。 您能分享一下这是什么测量方法吗?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    所有 OP 均为 OPA355。 延迟为79ns。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您提供这些详细信息。 您是否尝试过通过移除 AD5161并仅使用标准的固定电阻器值来测试输入和输出信号之间的延迟? 延迟可能由 AD5161的 I2C 接口造成。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果客户使用固定电阻器时出现错误。 AD5161控制电阻稳定时。 仍然会发生延迟。

    客户使用其他类似 OP  ADA4855将延迟改善至40ns。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    使用固定电阻器和 AD5161之间的性能差异(在延迟方面)是什么?  我了解 AD5161的 OPA355延迟为79ns。  固定电阻器的延迟是多少?

    对于 ADA4855、固定电阻器延迟是40ns 还是 AD5161数字电位器延迟?

    您还能解释一下每个放大器级的电路增益吗?   

    您的输入信号是2MHz 吗?

    反馈电阻器和增益电阻器将使用的最高电阻器选择是多少?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1.通用电阻与 AD5161 (可变电阻)最大的区别在于,AD5161电阻引脚两侧都有 pF 级接地电容,因为两侧的寄生电容都会引起电路振荡,影响输出延时。 因此、通常使用时、电阻器仅具有 OPA 本身的传播延迟、从而影响输出。
    2.在设计过程中没有特别考虑增益。 根据电路配置、第二级的运算增益应约为3V/v、最后一级的增益= 1.4V/v。
    3.输入频率为2MHz
    4.电路中唯一会发生变化的是 AD5161的电阻值,可达到9 kΩ 的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    ADA4855的输入电容低于 OPA355的输入电容、但由于要驱动的电容较小、这可能会导致传播延迟减小。 要降低传播延迟、通过优化布局来降低电容有助于发挥重要作用。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    TI 是否有比 ADA4855更好的解决方案? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您正在寻找的运算放大器有哪些要求? 我们确实有一些具有较低输入电容的运算放大器解决方案、我可以根据其他应用要求指出运算放大器。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    基于 ADA4855规范。 如压摆率、BW、轨到轨。 输出电流。 谢谢