This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV342:TLV432输入电流最大额定值。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV342, TLV341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354533/tlv342-tlv432-input-current-maximum-rating

器件型号:TLV342
主题中讨论的其他器件: TLV341

我们将使用 TLV432作为光耦合器次级侧的放大器。

如果 TLV432不供应、光耦合器的初级侧仍将提供能源、即次级侧会产生一个电流、如100µA。

我需要知道该100µA 对 TLV432而言是否有危险。 在数据表中、未给出输入电流的最大额定值、仅给出输入电压电平。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:  

    欢迎使用 E2E!

    只是为了确认一下、您是否 在应用中使用了 TLV342? 您会多次提到"TLV432"、以便确保您使用的是哪个部件。  

    此外、您是否有可以分享的原理图以便了解放大器如何连接到光耦合器?  

    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是运算放大器 TLV342、这是 TLV341的双通道版本。 电路原理图附在后。 问题在于、如果 TLV342没有电源电压、来自光耦合器 OC69的100µA 电流是否会损坏 TLV342中的运算放大器 IC1。  

    谢谢。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:  

    您能否重新上传原理图? 我在线程中没有看到它。 光耦合器和运算放大器之间是否连接了任何器件?  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:  

    感谢您提供原理图。 如果运算放大器没有电源电压、在这种情况下、输入端的100uA 应该没有问题。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、Ashley:

    非常感谢您的回答。 我需要 再澄清一点。  

    1. 请您自我介绍一下。
    2. 我需要继续进行设计、能否指望您的回答? 否则我就得请德州仪器公司提供官方声明。
    3. 保护器件的机制是什么。 该部件是否有钳位二极管或晶体管可以采用100µA、即使输入电压超过电源电压0.3V 也是如此。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    我是一名来自德州仪器的工程师、如我职位右上角的"TI_"级别所示。 只有 TI 员工的级别类型可以包含"TI"。

    我们的论坛旨在帮助回答有关我们器件的问题、然而、正如我们的销售条款和数据表中所述、设计和验证的责任在于客户。 我们不能对客户设计进行官方声明。  

    我 需要在我们的实验室中验证输入结构是什么。 请在星期三(5月1日)结束前给我更新信息。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo,

    感谢您的回答。

    1. 数据表给出了0.3V 的电源输入电压。 外部钳位二极管无法保证该电压。 对我来说、合理的解释是该器件具有内部钳位二极管、可处理小输入电流、但不具有产生高输入电流的低阻抗输入电压。 您能确认该器件是否具有内部钳位二极管吗?
    2. 该器件具有内部钳位二极管、不应超过输入电流。 通常是1mA 的– 3mA。 我认为100µA 很好。 请您确认一下。

    最尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:  

    我在实验室中测试了 TLV342、并确认从输入端到负电源轨(VEE)有一个内部二极管、但没有正电源轨(VCC)。 这些二极管通常决定输入电流限值有多大可能损坏内部输入结构。  

    对于 CMOS 输入器件、电流限制为10mA、因此我在前面说过100uA 应该没问题。

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、Ashley:

    非常感谢您的澄清。 让我总结一下事实。

    1. TLV342中存在从输入到负电源的钳位二极管。
    2. 从输入到负电源直至10mA 的输入电流是可接受的。
    3. 在我的应用中、向负输入施加高达10µA 的输入电流。 因此、这是可以接受的。

    两点是正确的。

    除了我的应用、可能是为了未来、还会增加一个电流。 例如、如果器件用于具有正反馈的比较器、那么从输入到正输入的可接受输入电流是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    在 TLV342中、从输入到负电源的钳位二极管已存在。

    正确、输入和 VEE 之间存在内部 ESD 二极管

    从输入到负电源到10mA 的输入电流可接受。

    超过10mA 的电流将能够损坏器件。 如果可能的话,我建议住在1mA 以下。

    在我的应用程序中,高达10µA 的输入电流应用于负输入。 因此,它是可以接受的。

    正确、这对于器件而言是可以接受的。  

    该器件在输入和输入之间没有二极管、因此比较器示例不是问题。

    谢谢。

    雅各布