This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:OPA657N 与 OPA657NB 的参数差异

Guru**** 2585565 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356591/opa657-parametric-differences-of-opa657n-vs-opa657nb

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件: OPA818

您好!

   我看到 OPA657N 和 OPA657NB 之间的参数差异已从 REV F 中忽略。

   与修订版 D 和修订版 E 中的相同、此更改不会出现在修订版 F 的修订历史记录中。

   请解释原因? 这并不重要? 没关系吗?  

谢谢!

Artem.

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artem:

    我将查看这些修订历史记录更改、了解 N 与 NB 可订购器件型号的差异。  

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artem:

    OPA657NB 的高等级直流规格仍显示在 OPA657数据表的修订版 F 中。  这些值可在第7页的第7.6节中找到。

    我还建议在新设计中采用 OPA818、因为 OPA657器件更旧。   与 OPA657相比、OPA818具有更低的噪声和更高的增益带宽积。

    "NB"表示更高等级的直流规格、 输出  "N" 对于 "注意" 只会使直流规格得到改善。 (为清晰起见进行了编辑)

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    请解释您的最后一句、为什么您说"N"是一个改进、"NB"的值几乎比"N"小两倍。

    因此我不理解"改进"、请解释/说明为什么 "N"是改进。

    谢谢!

    阿尔特姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artem:

    我在这里使用了一个拼写错误。  正确的陈述是:"NB"表示更高等级的直流规格、  输出 "N" 对于 "注意" 可以提高直流规格。"

    同一封装中可订购器件的交流规格没有不同。

    此致!

    亚历克