This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:我想问一下我们的 LM2904的抗干扰能力是否因批次而异。

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2902, TLV9352, LM2904, UC2845, LM358LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1355872/lm2904-may-i-ask-if-the-anti-interference-ability-of-our-lm2904-varies-among-different-batches

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件: UC2845、LM2902 、TLV9352、 LM358LV

尊敬的专家

我们使用 LM2904DR 作为 UC2845反激式电压控制环路,我们发现在一些批次中 LM2904输出噪声可能是非正态的。

这是我们的 LM2904电压控制环路 sch, IN-(PIN2)输入分压器连接到2.5V 基准源到1.2V, IN+(Pin3)连接反激输出3.3V 和 OUT1 (PIN1)连接 UC2845 VFB 引脚来控制输出电压。

 UC2845 输出12V 电源 GND 将连接到 LM2904 GND,而 UC2845将具有140k 的开关频率。

下面是测量 LM2904中的和输出波形,我们发现140k 开关频率会  通过地线干扰 VIN 引脚,导致振荡和不稳定的输出回路。 但是、只有极少数批次的客户会遇到此问题、而过去生产的机器不会出现此类问题。 我想问一下、我们 LM2904的抗干扰能力是否因批次而异。

放大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    LM2902批次可变性在输入电压不正确时最大、尤其是对于低于器件接地引脚的输入。 从蓝色的负脉冲开始、看起来像是"高噪声周期"。 哪些节点为蓝色、粉色和红色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron

    蓝色表示 PIN3,红色表示 PIN2,黄色表示 PIN1输出。

    如果我添加一个一阶 RC 滤波来降低这些140K 开关 频率.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel、

    我在底部看到黄色、在波形中看到红色。 所以它们是一样的?

    噪声对于噪声具有相反的极性。 这让我想知道12V_RET 点是否全部相同、或者开关电流是否使它们不同。 这种 过高的噪声可能是布局问题。

    引脚4上的噪声是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron

    感谢您的建议!

    系统12V 输出的引脚4上的噪声,LM2904 GND 和12V 输出功率 PGND 都是相同的 PGND,因为我们的 LM2904以前是电压控制环路。

    客户 VAPEL 担心 LM2904只有几巴赫可能导致 LM2904输出不稳定、为什么我们的 LM2904可以产生如此大的输出差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel、

    这是关于该主题的科技日演示的一部分。

    关键点在于"采用相同裸片设计的所有样片通常都具有相同的结果。 但是、 这一情况并不是一种好的设计做法。  来自同一制造商的两个裸片设计可能会产生不同的结果。"。  

    LM2904在过去的几十年中有多个产品变更通知、最近的一次是几年前的一次、在本数据表输入电压违规期间可能会有所不同。  

    e2e.ti.com/.../Op-amp-phase-reversal-overview.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel、

    解决方案是使用抗相位反转的运算放大器。  VCC2电压的值是多少?

     LM358LV 对应于5V 电源。 适用于大于5V 电源的 TLV9352

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron

    谢谢!

    客户想要了解我们如何 计算 LM2904 CMRR、您能否帮助提供 LM2904DR/LM2904DGKR CMRR 计算图或密封和计算公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel、

    设置注释不正确、PSRR 设置注释

    它应该在25°C、由5V 电源供电时读取0V 至3.5V 的 VCM

    CMRR 是20* log ( 3.5V/([ Vos@VCM=3.5V]-[ VOS@VCM=0V]))

    基本上等于 VCM 变化量除以输入偏移电压变化量之比。