This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:增加两个比较器的延迟

Guru**** 2505145 points
Other Parts Discussed in Thread: INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1355136/ina302-adding-delay-to-the-both-comparators

器件型号:INA302

团队、您好!

我使用 INA302来保护28V 15A 电源的输出。 我 有 单独的比较器来设置两个跳闸点、13A 和15A。  13A 跳闸连接到第二个比较器、使用电容器通过引脚10具有2.5ms 的延迟、并且运行良好。 15A 跳闸与第一个比较器相关。 但是、当电源负载变化时、15A 跳闸不断发生。 开关瞬变可高于15A、持续时间约为2-3ms。 我想知道是否可以通过某种方法将延迟添加到第一个比较器、以便它可以停止负载变化时的跳变、因为默认值小于1us? 如果不能 、是否有办法滤除瞬变、从而使15A 不会因负载变化而跳闸?

我的原理图与数据表示例图相同。 48、具有7.5R 输入端子电阻器。

谢谢。

埃拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eraj:

    感谢您的发帖。 让我看看这点,并在星期二(4月30日)之前,向你提供意见。

    感谢您的耐心等待、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eraj:  

    感谢您的耐心。  

    为 INA302实施一个输入滤波器将是一个很好的选择、我认为这是您当前的方法:

    这是另一个数据表中的公式、但使用该滤波器、您可以将电阻器和电容器的大小调整到适当的频率、以避免在输出端看到瞬变。 您是否尝试过调整差动电容器的大小以降低3dB 切屑频率?

    为了防止您没有执行误差计算、我在下面提供了它们:

    与之相比、以15A 阈值增加比较器的上拉电阻大小将是一个很好的方法。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致、  

    乔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您提供过滤信息、我认为这正是我要寻找的。 您知道 输入电容器(CF)的尺寸是否有任何限制吗? 我想使用47 μ F。 与7.5R 串联电阻器一起、应获得一个225Hz 3dB 点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eraj:

    我很高兴这对您有所帮助、我希望它能够奏效。  

    对于 CF 没有限制、使用7.5欧姆电阻器应该效果良好、47uF 电容器。  

    在您进行这些误差计算后、请确保它对您的系统是合理的。  

    如果不是、我会建议在输出端采用低通滤波器。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我将输入电容增加到47uF、瞬态噪声被滤除。 不再会发生误跳闸。 非常感谢!