Other Parts Discussed in Thread: INA302
团队、您好!
我使用 INA302来保护28V 15A 电源的输出。 我 有 单独的比较器来设置两个跳闸点、13A 和15A。 13A 跳闸连接到第二个比较器、使用电容器通过引脚10具有2.5ms 的延迟、并且运行良好。 15A 跳闸与第一个比较器相关。 但是、当电源负载变化时、15A 跳闸不断发生。 开关瞬变可高于15A、持续时间约为2-3ms。 我想知道是否可以通过某种方法将延迟添加到第一个比较器、以便它可以停止负载变化时的跳变、因为默认值小于1us? 如果不能 、是否有办法滤除瞬变、从而使15A 不会因负载变化而跳闸?
我的原理图与数据表示例图相同。 48、具有7.5R 输入端子电阻器。
谢谢。
埃拉伊